UARTMG送信転送完了/送信バッファ空き割り込みINTSTMGnの発生に伴う処理を行います。
備考 本 API 関数は、UARTMG送信転送完了/送信バッファ空き割り込みINTSTMGnに対応した割り込み処理として呼び出されます。
[指定形式]
CA78K0Rコンパイラの場合
__interrupt static void r_uartmgn_interrupt_send ( void );
CC-RLコンパイラの場合
static void __near r_uartmgfn_interrupt_send ( void );
備考 n は、ユニット番号を意味します。
[引数]
なし
[戻り値]
なし