RIICマスタ送信を開始します。
備考1. 本 API 関数では、データ(引数 adr で指定されたスレーブ・アドレスと R/W# ビット)をスレーブ・デバイスにRIICマスタ送信したのち、引数 tx_buf で指定されたバッファから 1 バイト単位のRIICマスタ送信を引数 tx_num で指定された回数だけ繰り返し行います。
備考2. 本 API 関数では、RIICマスタ送信の開始処理として、内部的に R_RIICn_StartCondition の呼び出しを行っています。
備考3. RIICマスタ送信を行う際には、本 API 関数の呼び出し以前に R_RIICn_Start を呼び出す必要があります。
[指定形式]
#include "r_cg_macrodriver.h"
MD_STATUS R_RIICn_Master_Send ( uint16_t adr, uint8_t * const tx_buf, uint16_t tx_num );
備考 n はチャネル番号を意味します。
[引数]
| 
       I/O  | 
    
       引数  | 
    
       説明  | 
| 
       I  | 
    
       uint16_t adr;  | 
    
       スレーブ・アドレス  | 
| 
       I  | 
    
       uint8_t * const tx_buf;  | 
    
       送信するデータを格納したバッファへのポインタ  | 
| 
       I  | 
    
       uint16_t tx_num;  | 
    
       送信するデータの総数  | 
[戻り値]
| 
       マクロ  | 
    
       説明  | 
| 
       MD_OK  | 
    
       正常終了  | 
| 
       MD_ERROR1  | 
    
       バス・ビジー  | 
| 
       MD_ERROR2  | 
    
       引数 adr の指定が不正  |