通信エラー/通信イベント発生割り込み(EEI)に対応した割り込み処理のうち、R_RIICn_Master_Sendの呼び出しに伴うストップ・コンディションの検出に特化した処理を行います。
備考 本 API 関数は、r_riicn_error_interrupt のコールバック・ルーチンとして呼び出されます。
[指定形式]
static void r_riicn_callback_transmitend ( void );
備考 n はチャネル番号を意味します。
[引数]
なし
[戻り値]
なし
通信エラー/通信イベント発生割り込み(EEI)に対応した割り込み処理のうち、R_RIICn_Master_Sendの呼び出しに伴うストップ・コンディションの検出に特化した処理を行います。
備考 本 API 関数は、r_riicn_error_interrupt のコールバック・ルーチンとして呼び出されます。
[指定形式]
static void r_riicn_callback_transmitend ( void );
備考 n はチャネル番号を意味します。
[引数]
なし
[戻り値]
なし