gets
標準入力からの文字列読み込みを行います。
備考
CS+が提供するデバッグ機能では,サポートされていません。
[所属]
標準ライブラリ
[指定形式]
#include <stdio.h>
char *gets(char *s);
[戻り値]
sを返します。
エラー・リターンはありません。
[詳細説明]
標準入出力のstdinから,改行文字を検出するまで文字を入力し,sへ格納します。入力した改行文字は捨て,最後に,文字列の終結null文字がsへ格納されます。