atoi
文字列を整数(int型)へ変換します。
[所属]
標準ライブラリ
[指定形式]
#include <stdlib.h>
int atoi(const char *str);
[戻り値]
部分文字列が変換できた場合,変換された値を返します。変換できなかった場合,0を返します。
[詳細説明]
strの指す文字列の最初の部分をint型の表現に変換します。本関数は,“(int) strtol (str, NULL, 10)”と同じです。