文字列を浮動小数点数(double型)への変換を行います。
[所属]
標準ライブラリ
[指定形式]
#include <stdlib.h>
double atof(const char *str);
[戻り値]
部分文字列が変換できた場合,その値を返します。変換できなかった場合,0を返します。
オーバーフローが生じる(値が表現可能な値の範囲にない)場合,HUGE_VAL,または-HUGE_VALを返し,ERANGEをグローバル変数errnoにセットします。アンダフローが生じる場合,0を返し,マクロERANGEをグローバル変数errnoにセットします。
[詳細説明]
strの指す文字列の最初の部分をdouble型の表現に変換します。本関数は,“strtod (str, NULL)”と同じです。