Everything

div


int型の除算を行い,商と余りを求めます。

[所属]

標準ライブラリ

[指定形式]

#include <stdlib.h>

div_t __far div(int numer, int denom);

[戻り値]

除算の結果を格納した構造体を返します。0で割った場合,商quotは-1,剰余remはnumerが設定されます。

[詳細説明]

int型の値を除算する場合に使用します。

分子numerを分母denomで割ったその商quotと剰余remを算出し,その2つの整数を次に示す構造体div_tのメンバとして格納します。

typedef struct {
    int quot;
    int rem;
} div_t;

 

割り切れない場合,結果の商は,代数的な商に最も近くそれより絶対値が小さい整数となります。