llabs 【V1.07以降】
絶対値(long long型)を求めます。
[所属]
標準ライブラリ
[指定形式]
#include <stdlib.h>
long long int __far llabs(long long int j);(C99)
[戻り値]
jの絶対値(jの大きさ),|j|を返します。llabsの入力値が負の最小値である場合は,同値を返します。
[詳細説明]
jの絶対値(jの大きさ),|j|を求めます。つまり,jが負の数の場合,結果はjの反転であり,負でない場合,jとなります。