Everything
 

-MMD【V3.08.00以降】


<コンパイル・オプション / 依存関係ファイル出力指定オプション>

[指定形式]

-MMD

 

-

省略時解釈

依存関係の解析は行いません。ヘッダ・ファイル依存関係ファイルは出力しません。

[詳細説明]

-

入力ファイルに対し、ヘッダ・ファイル依存関係の解析を実行し、結果をファイルに出力します。
また、コンパイル処理も実行します。

-

出力するファイル名は入力ファイル名の拡張子をdepに置き換えたものとなります。

-

-MFオプションと同時に指定することで、出力ファイル名を指定できます。

-

オプション-output=depまたは-MMと同時に使用する場合は、本オプションは無効となります。

[備考]

-

出力ファイルの詳細は-MMオプションをご覧ください。