Everything
 

-MF【V3.08.00以降】


<コンパイル・オプション / 依存関係ファイル出力指定オプション>

[指定形式]

-MF=<ファイル名>

 

-

省略時解釈

依存関係ファイル出力オプションが指定されている場合、カレントに依存関係ファイルを出力します。

依存関係ファイル出力オプションが指定されていない場合、依存関係ファイルを出力しません。

[詳細説明]

-

出力する依存関係ファイルのファイル名を指定します。

-

依存関係ファイル名をパス付きで指定した場合、指定のパスに出力します。

-

指定がファイル名ではなくフォルダを指定した場合はエラーとなります。

-

依存関係ファイル出力オプションを指定せずに、本オプションを指定した場合はエラーとなります。

-

ファイル名として指定した先に既にファイルが存在する場合は、そのファイルを上書きします。