本ダイアログに表示されている項目を端子配置表に表示するか否かの選択,および端子配置表に対する列の翻訳追加/削除を行います。

[端子番号]タブの端子配置表を操作対象とします。 |
|
[マクロ]タブの第1階層の端子配置表を操作対象とします。 |
|
[マクロ]タブの第2階層の端子配置表を操作対象とします。 |
|
[外部周辺]タブの第1階層の端子配置表を操作対象とします。 |
|
[外部周辺]タブの第2階層の端子配置表を操作対象とします。 |
該当項目を操作対象選択エリアで選択された端子配置表に表示するか否かを選択します。
端子配置表に列を追加するための新しい列 ダイアログをオープンします。 |
|
なお,削除可能な列は,新しい列 ダイアログでユーザが独自に追加した列に限られます。 |
|