Everything
 

[端子番号]タブ


マイクロコントローラの各端子に関する情報を端子番号順で表示します。

図 A.8

[端子番号]タブ

 

ここでは,次の項目について説明します。

[オープン方法]

-

プロジェクト・ツリー パネルの[Project name(プロジェクト)]→[端子配置(設計ツール)]→[端子配置表]をダブルクリック

-

プロジェクト・ツリー パネルの[Project name(プロジェクト)]→[端子配置(設計ツール)]→[端子配置表]を選択したのち,[Enter]キーを押下

-

[表示]メニュー→[端子配置]→[端子配置表]を選択

[各エリアの説明]

(1)

端子配置表エリア

マイクロコントローラの各端子に関する情報を記述するための“端子配置表”を表示します。

なお,本エリアの端子配置表は,端子番号順となっています。

以下に,端子配置表を構成する列を示します。

端子番号

該当端子の端子番号を表示します。

端子名

該当端子の端子名を表示します。

選択機能

該当端子が複数の機能を有している際,“どのような機能で利用するのか”を選択するための領域です。

I/O

該当端子の入出力モードを選択するための領域です。

N-ch

該当端子を出力モードで使用する際,“どのような出力モードで利用するのか”を選択するための領域です。

定義名

該当端子に“ユーザ独自の端子名”を付与するための領域です。

なお,定義名として入力可能な文字数は,256文字までに限られます。

説明

該当端子の機能概要を表示します。

未使用時の処置方法

該当端子を使用しない場合の処置方法を表示します。

なお,本欄は,“選択機能”欄でFreeが選択されている場合に限り表示されます。

注意事項

該当端子を使用するうえで注意すべき事項を表示します。

外部周辺

該当端子を“どの外部周辺コントローラに接続するのか”を選択するための領域です。

備考 1.

“端子番号”,“端子名”,“説明”,“未使用時の処置方法”,“注意事項”については,固定化された情報のため,該当欄に情報を追記することはできません。

備考 2.

“選択機能”欄のFreeを固有端子名に変更した場合,端子配置図 パネルの該当端子色がプロパティ パネルの[端子配置図の設定]タブ→[色設定]で選択された“未使用端子の表示色”から“使用端子の表示”へと変化します。

備考 3.

列の移動(表示順序の変更)は,端子配置表の該当列をドラッグしたのち,移動先にドロップすることにより行います。

備考 4.

“ユーザ独自の列”を追加する場合,端子配置表の左上に設けられた ボタンをクリックすることによりオープンする列の選択 ダイアログの[新しい列...]ボタンをクリックすることによりオープンする新しい列 ダイアログで行います。