strcpy


文字列をコピーします。

[所属]

標準ライブラリ

[指定形式]

#include <string.h>

char __near * __far strcpy(char __near *s1, const char __near *s2);

char __far * __far _COM_strcpy_ff(char __far *s1, const char __far *s2);

[戻り値]

s1の値を返します。

[詳細説明]

s2の指す文字列(終端のnull文字を含む)をs1の指す配列にコピーします。

コピー元とコピー先の領域が重なっている場合,その動作は不定です。