strcmp


文字列を比較します。

[所属]

標準ライブラリ

[指定形式]

#include <string.h>

int __far strcmp(const char __near *s1, const char __near *s2);

int __far _COM_strcmp_ff(const char __far *s1, const char __far *s2);

[戻り値]

s1の指す文字列がs2の指す文字列と比べて大きい,等しい,または小さいかによって,0より大きい,0に等しい,0より小さい値を返します。

[詳細説明]

s1の指す文字列とs2の指す文字列とを比較します。