strncmp


文字数を指定文字数分比較します。

[所属]

標準ライブラリ

[指定形式]

#include <string.h>

int __far strncmp(const char __near *s1, const char __near *s2, size_t n);

int __far _COM_strncmp_ff(const char __far *s1, const char __far *s2, size_t n);

[戻り値]

s1の指す配列がs2の指す配列より大きい,等しい,または小さいかによって,0より大きい,0に等しい,0より小さい値を返します。

[詳細説明]

s1の指す配列の文字とs2の指す配列の文字を最大でn文字比較します(null文字に続く文字列は比較しない)。