atanf


逆正接を求めます。

[所属]

数学ライブラリ

[指定形式]

#include <math.h>

float __far atanf(float x);

[戻り値]

xの逆正接(アークタンジェント)を返します。返す値はラジアン単位で,[-π / 2, π / 2]の範囲です。

xが非数の場合,非数を返し,グローバル変数errno にマクロEDOM を設定します。

xが-0 である場合,-0 を返します。

解が非正規化数の場合,グローバル変数errnoにマクロERANGEを設定します。

[詳細説明]

xの逆正接(アークタンジェント)を求めます。xは,-1 ≦ x ≦ 1で指定します。