cosh


双曲線余弦を求めます。

[所属]

数学ライブラリ

[指定形式]

#include <math.h>

double __far cosh(double x);

[戻り値]

xの双曲線余弦を返します。

オーバフローが生じた場合,∞を返し,グローバル変数errnoにはマクロERANGEを設定します。

[詳細説明]

xの双曲線余弦を求めます。角度はラジアン単位で指定します。定義式は次のとおりです。

 

(e x + e -x) / 2