sinh


双曲線正弦を求めます。

[所属]

数学ライブラリ

[指定形式]

#include <math.h>

double __far sinh(double x);

[戻り値]

xの双曲線正弦を返します。

オーバフローが生じた場合,∞を返し,グローバル変数errnoにはマクロERANGEを設定します。

[詳細説明]

xの双曲線正弦を求めます。角度はラジアン単位で指定します。定義式は次のとおりです。

 

(e x - e -x) / 2