2.10.3 任意の場所で停止する(ブレーク・イベント)【E1】【E20】【EZ Emulator】

ブレーク・イベント(実行系)を設定することにより,任意の箇所でプログラムの実行を停止させることができます。ブレーク・イベント(実行系)は,指定したアドレスの命令実行後にブレークする“実行後ブレーク”であり,デバッグ・ツールの資源を用いて実現している機能です。

ここでは,次の操作方法について説明します。

 

2.10.3.1 ブレーク・イベント(実行系)を設定する

2.10.3.2 ブレーク・イベント(実行系)を編集する

2.10.3.3 ブレーク・イベント(実行系)を削除する