get_tid

iget_tid

概要

RUNNING状態のタスクの参照

C言語形式

 ER      get_tid ( ID *p_tskid );
 ER      iget_tid ( ID *p_tskid );
パラメータ

I/O

パラメータ

説明

O

 ID      *p_tskid;
タスクIDを格納する領域へのポインタ



機能

RUNNING状態のタスクのIDをp_tskidで指定された領域に格納します。

RUNNING状態のタスクが存在しない場合(IDLE状態)には,p_tskidで指定された領域にTSK_NONEを格納します。

戻り値

マクロ

数値

意味

E_OK

0

正常終了

E_PAR

-17

パラメータ・エラー

- p_tskid == NULL

E_CTX

-25

コンテキスト・エラー

- CPUロック状態から本サービス・コールを発行した。

- 「PSW.IPL > カーネル割り込みマスクレベル」の状態から本サービス・コールを発行した。

備考 タスクからiget_tidを発行した場合,および非タスクからget_tidを発行した場合,コンテキスト・エラーは検出されず,システムの正常な動作は保証されません。

E_MACV

-26

メモリ・アクセス違反(get_tidのみ)

- 呼び出しタスクからのp_tskidが示す領域に対するオペランド・ライト・アクセス許可がない。