2.23.9 高速クロック発振器(HOCO)に関して【RX71M, RX64M, RX210, RX21A, RX220】

-

エミュレータは,デバイスとの通信を実現するためにデバイス内蔵の高速クロック発振器(以下,HOCO)を使用します。そのため,HOCOに関連するレジスタの設定に関係なくHOCOは常に発振状態になります。

-

HOCOの周波数切り替えとメモリアクセス動作が競合した場合,そのメモリアクセス動作は保証できません。

-

デバッガでユーザブートモード起動する場合,高速オンチップオシレータ電源コントロールレジスタ(HOCOPCR)で,HOCOの電源をOFFに設定しないでください。HOCOの電源をOFFにした場合,エミュレータからの制御ができなくなります。

 

【RX71M, RX64M】

-

本制限事項はFINE接続時のみ該当します。