2.23.1 内蔵フラッシュROM領域

E1/E20/EZエミュレータでのデバッグ終了後に,エミュレータを取り外してマイクロコントローラ単体で動作させることは保証しておりません。マイクロコントローラ単体で動作させる場合には,フラッシュプログラマを使用して,改めてプログラムを書き込んでください。

また,E1/E20/EZエミュレータを接続してデバッグに使用したマイクロコントローラは,エミュレーション時にフラッシュメモリの書き込みを繰り返しておりストレスがかかっています。デバッグに使用したマイクロコントローラはユーザの量産製品には使用しないでください。