2.23.6 オプション機能選択レジスタ1(OFS1)の設定について【RX71M, RX651, RX65N, RX64M】

-

ダウンロード以外の操作(メモリ パネルからの操作やラインアセンブル)でオプション機能選択レジスタ1(OFS1)を書き換えることはできません。

-

電圧監視0リセット機能は使用できません。
ダウンロード操作でOFS1レジスタを電圧監視0リセット有効に設定する場合,エミュレータが強制的に電圧監視0リセットを無効にした値に書き換えます。

-

FINE通信を使用する場合,エミュレータが強制的にOFS1レジスタbit25-bit24を10bに書き換えます。ユーザ・プログラムでOFS1レジスタbit25-bit24を書き換えないでください。