2.23.23 コードフラッシュメモリのデュアルバンク機能について【RX651, RX65N】

RX65N/RX651のROM 2MB品および1.5MB品に,コードフラッシュメモリのデュアルバンク機能があります。リニアモードまたはデュアルモードの選択はプロジェクト設定で行い,デュアルモード選択時の起動バンクの選択はプロパティ パネル[接続用設定]タブ上の[CPUの動作モード]【E1】【E20】【EZ Emulator】カテゴリ内[起動バンク]プロパティで行います。デバッグ・ツールへの接続時は選択したモードに合わせてMDEレジスタやBANKMDレジスタを書き換えて起動します。