-SPLIT_VECT 【V1.07以降】


ベクタテーブル・セクションをベクタテーブル・アドレス別に分割して生成します。

[指定形式]

-SPLIT_VECT

 

-

省略時解釈

なし

[詳細説明]

-

ベクタテーブル・セクションをベクタテーブル・アドレス別に分割して生成します。

-

ベクタテーブル・アドレスの空き領域に対しては,ベクタテーブル・セクションを生成しません。

[使用例]

-

ベクタテーブル・アドレス0x14に対してベクタテーブル・セクション".vect14"を生成します。

>rlink a.obj b.obj -vectn=14=__dummy -split_vect

[備考]

-

本オプションは,-vectオプションがあると無効になります。

-

本オプションは,-form={object | relocate | library} オプション,-strip オプション,または-extractオプションを指定した場合は無効となります。