Everything
 

書式設定 ダイアログ


信号データエディタ ウインドウタイミングチャート ウインドウ,およびシリアル ウインドウの色やフォントの設定,変更を行います。

図 A.52

書式設定 ダイアログ:[色]タブ(タイミングチャート ウインドウの場合)

図 A.53

書式設定 ダイアログ:[フォント]タブ

 

ここでは,次の項目について説明します。

[オープン方法]

-

信号データエディタ ウインドウタイミングチャート ウインドウシリアル ウインドウのいずれかにフォーカスがある状態で,[オプション]メニュー→[ウインドウのカスタマイズ...]を選択

[[色]タブ]

(1)

色設定エリア

対象ウインドウ内の各部位の色を設定/変更します。

種類

色の変更が可能な部位がリスト表示されます。

表示される部位は,対象となるウインドウにより異なります。

リスト内を選択することにより,該当部位の現在の設定色が表示されます。

[変更...]ボタン

リスト内の該当部位の現在の設定色を変更します。

[[フォント]タブ]

(1)

フォント設定エリア

対象ウインドウ内で使用する各部位のテキストのフォントを設定/変更します。

種類

フォントの変更が可能な部位がリスト表示されます。

フォント

リスト内を選択することにより,該当部位の現在のフォント名が表示されます。

サイズ

リスト内を選択することにより,該当部位の現在のフォント・サイズが表示されます。

[変更...]ボタン

リスト内の該当部位の現在の設定フォントを変更します。

[機能ボタン]

ボタン

機能

OK

設定を有効にし,このダイアログをクローズします。

キャンセル

設定を無視し,このダイアログをクローズします。

適用

選択不可

ヘルプ

このダイアログのヘルプを表示します。