Everything
 

プルアップ/プルダウン設定 ダイアログ


入出力パネル ウインドウの接続部品の一つであるプルアップ/プルダウン抵抗の端子接続情報の設定,変更を行います。

この接続部品の設定方法は他の部品とは異なり,このダイアログで全端子の接続情報を一括管理します。

図 A.85

プルアップ/プルダウン設定 ダイアログ

 

ここでは,次の項目について説明します。

[オープン方法]

入出力パネル ウインドウにフォーカスがある状態で次のいずれか

-

ボタンのクリック

-

[部品]メニュー→[プルアップ/プルダウン設定...]の選択

[各エリアの説明]

(1)

接続情報表示エリア

端子名

プルアップ/プルダウン抵抗と接続できる端子名を表示します。

Pull Up/Pull Down

端子の接続状態を表示します。

Pull Up

プルアップ抵抗接続状態を示します。

Pull Down

プルダウン抵抗接続状態を示します。

プルアップ抵抗/プルダウン抵抗未接続状態を示します(デフォルト)。

ボタン

プルアップ/プルダウン抵抗の端子接続情報を変更します。

プルアップ

選択した端子をプルアップ抵抗と接続します。

接続すると“Pull Up”が表示されます。

プルダウン

選択した端子をプルダウン抵抗と接続します。

接続すると“Pull Down”が表示されます。

解除

選択した端子の接続状態を解除します。

解除が完了すると“-”が表示されます。

[機能ボタン]

ボタン

機能

OK

設定を有効にし,このダイアログをクローズします。

キャンセル

設定を無視し,このダイアログをクローズします。