Everything

asinf


浮動小数点値の逆正弦を計算します。

[指定形式]

#include <mathf.h>

float asinf(float f);

[引数]

f 逆正弦を求める浮動小数点値

[戻り値]

正常:fの逆正弦値

異常:定義域エラーの時は、非数を返します

[備考]

fの値が[-1.0,1.0]の範囲を超えている時、定義域エラーになります。

asinf関数のリターン値の範囲は[-π/2,π/2]です。