Everything

log10f


浮動小数点値の10を底とする対数を計算します。

[指定形式]

#include <mathf.h>

float log10f (float f);

[引数]

f 10を底とする対数を求める浮動小数点値

[戻り値]

正常:fは10を底とする対数値

異常:定義域エラーの時は、非数を返します

[備考]

fの値が負の値の時、定義域エラーになります。

fの値が0.0の時、範囲エラーになります。