Everything

ceilf


浮動小数点値の小数点以下を切り上げた整数値を求めます。

[指定形式]

#include <mathf.h>

float ceilf(float f);

[引数]

f 小数点以下を切り上げる浮動小数点値

[戻り値]

fの小数点以下を切り上げた整数値

[備考]

ceilf関数は、fの値より大きい、または等しい最小の整数値をfloat型の値として返す関数です。したがってfの値が負の値の時は小数点以下を切り捨てた時の値を返します。