取得した関数情報において,関数の実行時間の割合を円グラフで表示します。
なお,このタブ上でグラフを表示するための操作手順は,「2.13.2関数の実行時間率をグラフ化する」を参照してください。
注意 1. | デバッグ・ツールがトレース機能をサポートしていない場合,またはトレース機能を有効化していない場合,このグラフを表示することはできません。
また,トレース機能を有効化している状態であっても,トレース・メモリにトレース・データが存在しない場合は,グラフ表示は行わず,出力 パネルに次のメッセージを表示します。
“実行時間情報がありません。” |
注意 3. | 【E1/E2/E2 Lite/E20【RX】】【EZ Emulator【RX】】
トレース・タイム・タグ機能をサポートしていないデバイスの場合,このグラフを表示することはできません。 |
注意 4. | 【E1/E2/E2 Lite/E20【RX】】【EZ Emulator【RX】】
このタブに表示される結果は正確でない可能性があります。これはトレースのタイム・ラグ計測用カウンタが小さくオーバフローする可能性があるためです。オーバフローしているかはトレース パネルのタイムスタンプで確認してください。 |
図 A.15 | 解析グラフ パネル:[実行時間の割合]タブ |
ここでは,次の項目について説明します。
[オープン方法]
- | [表示]メニュー→[プログラム解析]→[解析グラフ]→[実行時間の割合]タブの選択 |
[各エリアの説明]
関数の実行時間の割合を示す円グラフを表示します。
表示する関数の数は,プロパティ パネルの[設定]タブ上の[全般]カテゴリ内[実行時間の割合グラフに表示する関数の数]プロパティの指定により変更することができます(デフォルトでは[10]が指定されます)。実行時間の割合の大きい順にグラフ化の対象となり,ここで指定した数を越える関数については,“その他”としてまとめて表示します。
備考 1. | ラベルの文字色とグラフの背景色は,オプション ダイアログにおける[全般 - フォントと色]カテゴリ内の[標準]項目の文字色/背景色の設定に依存します。 |
備考 2. | [Ctrl]キーを押下しながらマウス・ホイールを前後方に動かすことにより,グラフの表示を10 %~100 %まで拡大/縮小することができます(ラベルのフォント・サイズは対象となりません)。 |
各関数のラベルとして,“関数名[実行時間の割合%]”を表示します。
なお,スタティック関数の場合は,“( )”内にファイル名を併記します。
備考 | 実行時間の割合は,関数一覧 パネルにおける[実行時間(割合)[%]]項目の値と同値です。 |
グラフ上にマウス・カーソルを重ねることにより,その関数の情報ををポップアップ表示します。
表示形式は次のとおりです。
関数名
|
対象関数名を示します。
対象関数がメンバ関数の場合は,“クラス名::関数名”の形式で表示します【CC-RX】。
|
実行時間 [単位]
|
対象関数の実行時間を示します(関数一覧 パネルにおける[実行時間[単位]]項目の値と同値)。
なお,[単位]は,プロパティ パネルの[設定]タブ上の[全般]カテゴリ内[時間の単位]プロパティにより変更可能です。
|