Everything

-S9


S9レコードを終端に出力します。

[指定形式]

-S9

 

-

省略時解釈

なし

[詳細説明]

-

エントリ・ポイント・アドレスが0x10000を超える場合でも,S9レコードを終端に出力します。

[使用例]

-

S9レコードを終端に出力します。

>rlink a.obj b.obj -form=stype -output=c.mot -s9

[備考]

-

本オプションは,-form=stypeオプションを指定していない場合は無効となります。