Everything

-EXTract


ライブラリ・モジュールを抽出します。

[指定形式]

-EXTract=module[,module]...

 

-

省略時解釈

なし

[詳細説明]

-

ライブラリ・モジュールmoduleを-libraryオプションで指定したライブラリ・ファイルから抽出します。

[使用例]

-

ライブラリ・ファイルlib1.libからモジュールfile1を抽出し,オブジェクト・ファイル出力形式のファイルを出力します。

>rlink -library=lib1.lib -extract=file1 -form=obj

[備考]

-

本オプションは,-form={absolute|hexadecimal|stype|binary}オプション,および-stripオプションを指定した場合は無効となります。

-

-form=libraryオプションを指定した場合は,ライブラリ・モジュールを削除することができます。

-

-form={absolute|relocate|hexadecimal|stype|binary}オプションを指定した場合は,外部シンボルを削除することができます。