Everything

-STRip


ロード・モジュール・ファイル,ライブラリ・ファイルのデバッグ情報を削除します。

[指定形式]

-STRip

 

-

省略時解釈

なし

[詳細説明]

-

ロード・モジュール・ファイル,ライブラリ・ファイルのデバッグ情報を削除します。

-

デバッグ情報を削除する前のファイルは,“ファイル名.abk ”という名前のファイルにバックアップします。

-

複数の入力ファイルを指定することはできません。

[使用例]

-

file1.absのデバッグ情報を削除し,file1.absに出力します。デバッグ情報を削除する前のファイルは,file1.abkにバックアップします。

>rlink -strip file1.abs

[備考]

-

本オプションは,-form={object|relocate|hexadecimal|stype|binary}オプションを指定した場合は無効となります。