Everything

atoff


文字列を浮動小数点数(float型)へ変換します。

[所属]

標準ライブラリ

[指定形式]

#include <stdlib.h>

float __far atoff(const char __near *nptr);

float __far _COM_atoff_f(const char __far *nptr);

[戻り値]

部分文字列が変換できた場合,その値を返します。変換できなかった場合,0を返します。

オーバフローが生じる場合,±∞を返し,マクロERANGEをグローバル変数errnoに設定します。

アンダフローが生じる場合,0を返し,マクロERANGEをグローバル変数errnoに設定します。

[詳細説明]

nptrの指す文字列の最初の部分をfloat型の表現に変換します。