Everything

srand


疑似乱数列の種類を設定します。

[所属]

標準ライブラリ

[指定形式]

#include <stdlib.h>

void __far srand(unsigned int seed);

[詳細説明]

後続するrandの呼び出しで使用する新しい疑似乱数列の種として,seedを与えます。本関数を同じseedの値で呼んだ場合,randにより得られる乱数は,同じ値が同じ順番で現れることになります。本関数を実行せずにrandを実行した場合,最初に“srand (1)”を実行した場合と同じ結果になります。