Everything

abs


絶対値(int型)を求めます。

[所属]

標準ライブラリ

[指定形式]

#include <stdlib.h>

int __far abs(int j);

[戻り値]

jの絶対値(jの大きさ),| j |を返します。absの入力値が負の最小値である場合は,同値を返します。

[詳細説明]

jの絶対値(jの大きさ),| j |を求めます。つまり,jが負の数の場合,結果はjの反転であり,負でない場合,jとなります。