Everything
2.4.2 既存のサブプロジェクトを追加する

プロジェクト・ツリーでプロジェクト・ノードを選択し,コンテキスト・メニューの[追加]→[既存のサブプロジェクトを追加...]を選択すると,既存のサブプロジェクトを追加 ダイアログがオープンします。

図 2.18

既存のサブプロジェクトを追加 ダイアログ

 

ダイアログ上で,追加するサブプロジェクトのサブプロジェクト・ファイルを指定し,[開く]ボタンをクリックしてください。