デバッグ情報を圧縮します。
[指定形式]
 
デバッグ情報を圧縮しません(-nocompressオプションの指定と同じです)。
[詳細説明]
-  | デバッグ情報を圧縮すると,デバッガのロード速度が速くなります。  | 
 
[使用例]
>rlink a.obj b.obj -output=c.abs -compress 
 | 
 
[備考]
-  | 本オプションは,-form={object|relocate|library|hexadecimal|stype|binary}オプション,または-stripオプションを指定した場合は無効となります。  |