外部シンボル名,またはライブラリ・モジュールを削除します。
[指定形式]
-DELete={[file](symbol[,symbol]...)|module}[,{[file](symbol[,symbol]...)|module}]...
 | 
 
 
なし
[詳細説明]
-  | 外部シンボル名symbol,またはライブラリ・モジュールmoduleを削除します。  | 
 
-  | 特定のファイルfileに含まれるシンボル名,モジュールを削除することもできます。  | 
 
-  | C変数名,C関数名を指定する場合は,プログラム中での定義名の先頭に“_”を付加します。  | 
 
-  | 同一ファイル名が複数存在する場合は,先に入力した方を優先します。  | 
 
-  | 本オプションでシンボル名の削除を指定した場合,オブジェクトは削除されず,属性が内部シンボルに変更されます。  | 
 
[使用例]
-  | 全ファイル中のシンボル名_sym1を削除します。  | 
 
>rlink a.obj -delete=(_sym1) 
 | 
 
 
-  | b.obj 内のシンボル名_sym2を削除します。  | 
 
>rlink a.obj b.obj -delete=b.obj(_sym2) 
 | 
 
[備考]
-  | 本オプションは,-extractオプション,または-stripオプションと同時に指定した場合は無効となります。  | 
 
-  | -form=libraryオプションを指定した場合は,ライブラリ・モジュールを削除することができます。  | 
 
-  | -form={absolute|relocate|hexadecimal|stype|binary}オプションを指定した場合は,外部シンボルを削除することができます。  | 
 
-  | コンパイル・オプション-Omerge_filesと本オプションを組み合わせて使用した場合,動作は保証されません。  |