本オプションより前に指定したオプション列を実行します。
[指定形式]
 
なし
[詳細説明]
-  | 本オプションより前に指定したオプション列を実行します。 
リンク処理の終了後に,本オプションより後に指定したオプション列の入力,リンク処理を継続します。  | 
 
[注意]
-  | 本オプションは,サブコマンド・ファイル内のみで使用することができます。  | 
 
[使用例]
-  | サブコマンド・ファイルsub.txtを以下の内容で作成します。  | 
 
input=a.obj,b.obj                       ;(1) 
start=.SEC1,.SEC2,.SEC3/100,.SEC4/8000  ;(2) 
output=a.abs                            ;(3) 
end 
input=a.abs                             ;(4) 
form=stype                              ;(5) 
output=a.mot                            ;(6) 
 | 
 
 
コマンド・ライン上でサブコマンド・ファイルsub.txtを指定します。
>rlink -subcommand=sub.txt 
 | 
 
 
(1)〜(3)の処理を実行し,a.absを出力します。
その後,(4)〜(6)の処理を実行し,a.motを出力します。