ファイルを開く ダイアログ

タスク・アナライザ・トレース・データとして保存されている解析情報を読み込み,リアルタイムOS タスク・アナライザ パネルの子パネル表示エリアに該当情報を表示します。

図A―10  ファイルを開く ダイアログ



ここでは,次の項目について説明します。

- [オープン方法]

- [各エリアの説明]

- [機能ボタン]

[オープン方法]

- リアルタイムOS タスク・アナライザ パネルのツールバーに配置されているドロップダウン・リストから[他のトレース・データを開く...]を選択

[各エリアの説明]

(1) [ファイルの場所]

タスク・アナライザ・トレース・データが格納されているフォルダを選択します。

(2) ファイルの一覧エリア

[ファイルの場所],および[ファイルの種類]で選択された条件に合致するファイルの一覧を表示します。

(3) [ファイル名]

読み込むタスク・アナライザ・トレース・データのファイル名を指定します。

(4) [ファイルの種類]

読み込むファイルの種類として,“タスク・アナライザ・トレース・データ(*.tad)”を選択します。

[機能ボタン]

ボタン

機能

開く

[ファイルの場所]で指定されたフォルダから[ファイル名],および[ファイルの種類]で指定されたファイルを読み込み,解析結果 パネルに該当情報を表示します。

キャンセル

本ダイアログをクローズします。