名前を付けて保存 ダイアログ

リアルタイムOS タスク・アナライザ パネルの子パネル表示エリアに表示されている解析情報をタスク・アナライザ・トレース・データとして保存します。

図A―11  名前を付けて保存 ダイアログ



ここでは,次の項目について説明します。

- [オープン方法]

- [各エリアの説明]

- [機能ボタン]

[オープン方法]

- リアルタイムOS タスク・アナライザ パネルのツールバーに配置されている ボタンを押下

[各エリアの説明]

(1) [保存する場所]

タスク・アナライザ・トレース・データを保存するフォルダを選択します。

(2) ファイルの一覧エリア

[保存する場所],および[ファイルの種類]で選択された条件に合致するファイルの一覧を表示します。

(3) [ファイル名]

保存するタスク・アナライザ・トレース・データのファイル名を指定します。

(4) [ファイルの種類]

保存するファイルの種類“タスク・アナライザ・トレース・データ(*.tad)”を選択します。

[機能ボタン]

ボタン

機能

保存

タスク・アナライザ・トレース・データを[保存する場所]で指定されたフォルダに[ファイル名],および[ファイルの種類]で指定されたファイルに保存します。

キャンセル

本ダイアログをクローズします。