R_SCIn_IIC_Master_Send


SCIマスタ送信を開始します(簡易I2Cモード)。

備考 1.

本API関数では,データ(引数adrで指定されたスレーブ・アドレスとR/W#ビット)をスレーブ・デバイスにSCIマスタ送信したのち,引数tx_bufで指定されたバッファから1バイト単位のSCIマスタ送信を引数tx_numで指定された回数だけ繰り返し行います。

備考 2.

本API関数では,SCIマスタ送信の開始処理として,内部的にR_SCIn_IIC_StartConditionの呼び出しを行っています。

備考 3.

SCIマスタ送信を行う際には,本API関数の呼び出し以前にR_SCIn_Startを呼び出す必要があります。

[指定形式]

#include    "r_cg_macrodriver.h"
void    R_SCIn_IIC_Master_Send ( uint8_t adr, uint8_t * const tx_buf, uint16_t tx_num );

備考

nは,チャネル番号を意味します。

[引数]

I/O

引数

説明

I

uint8_t         adr;

スレーブ・アドレス

I

uint8_t * const tx_buf;

送信するデータを格納したバッファへのポインタ

I

uint16_t        tx_num;

送信するデータの総数

[戻り値]

なし