r_scin_callback_receiveerror


受信エラー割り込みの発生に伴う処理を行います。

備考

本API関数は,r_scin_receiveerror_interruptのコールバック・ルーチンとして呼び出されます。

[指定形式]

static  void    r_scin_callback_receiveerror ( void );

備考

nは,チャネル番号を意味します。

[引数]

なし

[戻り値]

なし