R_SCIn_IIC_StartCondition


スタート・コンディションを発行します。

備考

本API関数は,R_SCIn_IIC_Master_Send,およびR_SCIn_IIC_Master_Receiveの内部関数として呼び出されます。

[指定形式]

void    R_SCIn_IIC_StartCondition ( void );

備考

nは,チャネル番号を意味します。

[引数]

なし

[戻り値]

なし