st


データのストアを行います。(Store)

[指定形式]

st.b reg2, disp[reg1]

st.h reg2, disp[reg1]

st.w reg2, disp[reg1]

注

st.dwについてはst23を参照してください。

 

dispに指定できるものを,次に示します。

-

32ビット幅までの値を持つ絶対値式

-

相対値式

-

上記のものにLOWWを適用したもの

[機能]

st.b,st.h,st.w命令は,第1オペランドに指定したレジスタの下位1バイト分,下位1ハーフワード分,および1ワード分のデータを取り込み,第2オペランドに指定したアドレスにストアします。

[詳細説明]

-

dispに次のものを指定した場合,アセンブラでは,機械語命令のst命令注が1つ生成されます。なお,例中の“st”はst.b,st.h,st.wのいずれかになります。

(a)

-32768〜+32767の範囲の絶対値式

st      reg2, disp16[reg1]
st      disp16[reg1], reg2

(b)

sdata/sbss属性セクションに定義を持つラベルの$labelを持つ相対値式

st      reg2, $label[reg1]
st      $label[reg1], reg2

(c)

!label,または%labelを持つ絶対値式

st      reg2, !label[reg1]
st      !label[reg1], reg2
st      reg2, %label[reg1]
st      %label[reg1], reg2

(d)

LOWWを適用したもの

st      reg2, disp16[reg1]
st      disp16[reg1], reg2

注

機械語命令のst命令は,ディスプレースメントに-32768〜+32767(0xFFFF8000〜0x7FFF)の範囲のイミーディエトをとります。

 

-

dispに次のものを指定した場合,アセンブラでは,命令展開が行われ,複数個の機械語命令が生成されます。

(a)

-32768〜+32767の範囲を越え-4194304〜+4194303の範囲の絶対値式

st      reg2, disp23[reg1]
st      reg2, disp23[reg1

(b)

-4194304〜+4194303の範囲を越える絶対値式

st      reg2, disp[reg1]
movhi   HIGHW1(disp), reg1, r1
st      LOWW(disp)[r1], reg2

(c)

#label,またはlabelを持つ相対値式,およびsdata/sbss属性セクションに定義を持たないラベルの$labelを持つ相対値式

st      reg2, #label[reg1]
movhi   HIGHW1(#label), reg1, r1
st      LOWW(#label)[r1], reg2
st      reg2, label[reg1]
movhi   HIGHW1(label), reg1, r1
st      LOWW(label)[r1], reg2
st      reg2, $label[reg1]
movhi   HIGHW1($label), reg1, r1
st      LOWW($label)[r1], reg2

 

-

dispを省略した場合,アセンブラでは,0を指定したものとみなされます。

-

dispに絶対値式,!labelを持つ相対値式,#labelを持つ相対値式,または#labelを持つ相対値式にLOWWを適用したものを指定した場合,その後ろの[reg1]の部分が省略できます。ただし,省略した場合,アセンブラでは,[r0]が指定されたものとみなされます。

-

dispに$labelを持つ相対値式,または$labelを持つ相対値式にLOWWを適用したものを指定した場合,その後ろの[reg1]の部分が省略できます。ただし,省略した場合,アセンブラでは,[gp]が指定されたものとみなされます。

-

dispに%labelを持つ相対値式を指定した場合,その後ろの[reg1]の部分が省略できます。ただし,省略した場合,アセンブラでは,[ep]が指定されたものとみなされます。

-

23ビット幅のdispをもつst命令を指定したい場合は,st23命令を指定してください。

[フラグ]

CY

−

OV

−

S

−

Z

−

SAT

−

[注意事項]

-

st.h,およびst.wのdispに2の倍数でない値を指定した場合,アセンブラでは,dispに対して2でアライメントしたコードが生成され,次のメッセージが出力されます。

W0550019:オペランドに指定した値は2の倍数である必要があります。