pow


べき乗関数です。

[所属]

数学ライブラリ

[指定形式]

#include <math.h>

double pow(double x, double y);

[戻り値]

xのy乗を返します。

x < 0かつyが奇整数の場合にのみ負の解を返します。x < 0でyが非整数の場合,またはx = y = 0の場合,非数を返し,グローバル変数errnoにマクロEDOMをセットします。x = 0かつy < 0の場合,またはオーバーフローが発生した場合,±HUGE_VALを返し,errnoにマクロERANGEをセットします。解が0へ向かって消滅した場合,0を返し,errnoにERANGEをセットします。解が非正規化数の場合,errnoにERANGEをセットします。

[詳細説明]

xのy乗を求めます。