fmod


剰余関数です。

[所属]

数学ライブラリ

[指定形式]

#include <math.h>

double fmod(double x, double y);

[戻り値]

xをyで割った剰余である浮動小数点数値を返します。

yが±∞の場合,xを返します。

xが±∞の場合,またはyが0の場合,非数を返し,グローバル変数errnoにマクロERANGEを設定します。

[詳細説明]

xをyで割った剰余である浮動小数点数値を求めます。つまり,yが0でない場合に,その結果の符号がxと同じ符号で大きさがyよりも小さい最大整数iに対し,値“x - i * y”を求めます。