浮動小数点数を仮数部とべき乗に分割します。
[所属]
数学ライブラリ
[指定形式]
#include <math.h>
double frexp(double val, int *exp);
[戻り値]
仮数部mを返します。
valが0の場合,*expに0をセットし,0を返します。
val が±∞の場合, 0を返し, グローバル変数errno にマクロEDOM を設定します。
[詳細説明]
double型のvalを仮数部mと2のp乗で表します。結果の仮数部mは,valが0でないかぎり,0.5 <= | x | < 1.0となります。pは*expに格納されます。m,およびpは,val = m * 2 pとなるように計算されます。